This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:复位后,MDIO被修复为高

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630348/dp83822if-mdio-is-fix-to-high-after-reset

部件号:DP8.3822万IF
主题中讨论的其他部件:DP8.3822万I

您好E2E:

我计划将DP8.3822万I用于下一产品。 但是,主机FPGA无法与乙醚phy正常通信。
重置后,ether - phy不输出MDIO。

我附上了原理图文件。
您是否会查看示意图?

请帮助我!

此致,
ACGUY

e2e.ti.com/.../01_5F00_FPGA-_5F00_-P3_5F00_B13_5F00_AMC.pdf

e2e.ti.com/.../07_5F00_AMC_5F00_FX_5F00_IF-_5F00_-p1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您使用TI论坛,我们将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    在原理图上,MDIO和MDC上有10k下拉电阻器。 您可以尝试删除这些并重试吗?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,

    我已经尝试过了。 情况没有改变。

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    如果我理解应用正确,FPGA可以在通电后与PHY正常通信,但在应用重置后PHY不响应MDIO操作,对吗?

    您是否可以通过检查PHY的Reset (重置)引脚来验证PHY是否从重置状态中退出?
    您能否检查FPGA是否具有内部拉电阻器,尤其是连接到DP8.3822万的COL,RX_D0,RX_D1,RX_D2和RX_D3引脚的引脚上? 如果它确实有内部拉取,则PHY可能在应用Reset (重置)后被捆绑到不同的地址。 您还可以尝试扫描PHY地址0x00-0x1F (0-31十进制),并查看是否读取了正确的寄存器。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aniruddha:

    感谢你的建议。
    我尝试读出该地址从0x00递增到0x1F。 读取的数据都很高。
    我试图将PHY从TI更改为其他品牌。

    谢谢!
    ACGUY