This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:关于TPD5S116封装的一个问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631859/tpd5s116-one-question-about-package-of-tpd5s116

部件号:TPD5S116

您好,

    我们正在使用适用于2.0 接口的TPD5S116。但是DSBGA封装对于我们的设计来说太小了, 这增加了印刷电路板处理技术的难度和成本。

因此, 如果TI的 功能 产品与TPD5S116相同,但封装 更大,您可以与我们分享一下吗?

同时,我想知道它只是传输和保护TPD5S116的一些控制信号,而不是像TMDS这样的高速信号,所以我们是否可以选择低速器件来实现 TPD5S116具有的这一功能?

如果是,请向我们推荐可用的p/n #。

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Leo,

    以下是我们针对HDMI 2.0 的低电容ESD保护设备的产品页面。 我看到的最大的包裹是Uson。
    www.ti.com/.../esd-protection-tvs-surge-diodes-products.page 2.0

    这些更通用的ESD保护芯片将不具有特定于应用的功能,如缓冲,电平转换或电流限制。 如果您需要这些控制信号功能,它们必须位于单独的IC上。

    最佳,
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    感谢你的帮助。