This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:DS92LX1621

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LX16EVK01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641266/ds92lx1621-ds92lx1621

部件号:DS92LX1621
主题中讨论的其他部件:LX16EVK01

我们正在使用评估套件LX16EVK01来测试某些电缆,我们需要布局不同的电路板才能与LX16EVK01电路板配合使用。 只是想知道我们是否可以将评估套件的PCB光绘文件精确到尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您与我们联系。 遗憾的是,我们没有光绘文件。 如果您需要,我们提供pdf版本的布局。
    EVM用户指南的第15页显示了顶层和底层。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过任何方式获得我的通孔接头的尺寸和距离(J1和P1中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    J1和P1都是来自Rosenberger的HSD 2x2开放式连接器。

    Rosenberger HSD连接器:
    www.rosenberger.de/.../35_Automotive_HSD.php
    www.rosenberger.com/.../hsd.php

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的最终应用程序是什么? 您能否分享您的电子邮件,我们将为您提供更好的离线帮助?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rosenberger D4S20D-40ML5-Z
    HSD直角插头,用于印刷电路板,TH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    azzedin.es-sakhi@digitalallyinc.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我已向您发送了一封电子邮件。


    附注:如果您认为此帖子回答了您的问题,请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!