This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:主机端

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646099/tps65983b-host-side

部件号:TPS6.5983万B

您好,先生  

我们的NB项目使用TPS6.5983万B  

请告诉我,TPS6.5983万B 3.08 GUI中的主机端可以使用哪个参考代码

2. TI是否具有TPS6.5983万B EVM? 我们可以购买一个  

3.如果我想使用Type-C设备测试主机端TPS6.5983万B,我可以知道此设备需要支持2.0 吗?或者我可以使用TPS6.5983万A测试TPS6.5983万B

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    所有TPS6.5983万设计相关材料(包括TPS6.5983万B GUI工具和固件)都使用mySecureFolder进行分发。

    要访问此文件夹,您可以转至TPS6.5983万B TI.com产品文件夹www.ti.com/.../TPS6.5983万B ,并使用“特别注意”部分下的“Request_TPS6.5983万B”链接。 一旦提出要求,我们的团队将进行审查并授予访问权限。

    此致,
    Atiq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atiq

    我已经获得TPS6.5983万B GUI  

    我们遵循英特尔参考设计原理图,在我的NB项目中安装以下四个参考代码  

    但没有人可以工作,TPS6.5983万B也不能提供5V输出电压  

    我们发现四个参考代码的固件版本相同,请问这是正确的吗?

    请检查英特尔Coffee lake参考设计中可以使用哪个参考代码,或者我需要先检查哪些参考代码?