This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387:最大 电流消耗

Guru**** 2581615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS387EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641268/sn65lvds387-max-current-consumption

部件号:SN65LVDS387

您好,

我 在设计中使用SN65LVDS387DGG驱动程序。

为了 计算主板的功率n,我想知道设备最坏情况下的最大电流消耗。

有人能帮我处理数据吗,我无法理解数据表输入。

谢谢,此致,

Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否可以发送系统中最坏情况的测试案例? 例如数据速率,Vdd,负载,VIN,线路驱动器数量等

    谢谢!
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    情景:
    数据速率:20Mbps
    VDD:3.3V
    负载:5pF
    使用的驱动程序:16 (所有)

    用作接收器的部件为SN65LVDS386DGG。

    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,

    由于此设备的使用年限,我无法找到与此测试案例关联的CHAR数据。

    您是否有SN65LVDS387EVM? 如果是这样,您可以轻松地自行执行此测试。

    谢谢!
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    遗憾的是,我们没有EVM。

    如果您有,请检查相同的数据并获取数据吗?  

    或者,您能否告诉我 当前消耗情况的近似值,因为我的时间已到。

    谢谢,此致,

    Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nanjunda,

    根据您的设置, 我只能根据图2为您提供大致的ICC。 'LVDS387电源电流(RMS)与开关
    频率(位于数据表第9页)。 最大ICC小于95mA。

    如果您以400Mbps的速率全负载运行,ICC约为170mA。

    每个驱动器的总功率耗散为35mW,工作频率为200MHz

    您的最终应用程序是什么?

     

    Dennis