This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:共模噪声的方法

Guru**** 2461570 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632766/ds90ub925q-q1-the-method-of-common-mode-noise

部件号:DS90UB925Q-Q1

大家好

您是否介意询问DS90UB925Q-Q1?

在我们客户的电路上,根据共模噪声,无法通过EMI测试。

因此,它取决于电缆,连接器,主板布局和电源。

然后,我们对CMF引脚有疑问。

为了配置共模滤波器,有0.1uF上限。

EVM上的电容为0.1uF,电阻为0.1ohm。

对于共模噪声,此电阻是否为0.1欧姆?

如果您有一些建议,能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们猜您的团队太忙了,但您能否回复我们?

    此致,

    松本博塔