This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:主模式下无EEPROM状态

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641674/ds80pci102-no-eeprom-condition-with-master-mode

部件号:DS80PCI102

您好,

我的客户正在考虑使用DS80PCI102。

从那时起,我收到了以下问题。

如果没有EEPROM,当设备以主模式打开时,如何设置电阻器?

是默认条件还是全部=0?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    如果DS80PCI102在主模式下运行,并且没有EEPROM (或EEPROM未正确编程),DS80PCI102将进入未知状态,并且由于EEPROM加载未完成,Done#针脚将不会变低。

    DS80PCI102仍应保持默认启动状态,但在EEPROM读取完成之前,寄存器将无法访问。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael-San,

    感谢你的帮助。
    我还有一个问题。

    如果EEPROM的所有地址都是ressterdd FFh (未写入条件),DS80PCI102将保持其默认启动条件。
    因为文件格式不合适。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    这视情况而定。

    地址映射标头指示特定中继器设备的EEPROM数据的起始字节。 EEPROM数据对应的中继器设备基于地址映射标头的位置。 例如,位于EEPROM字节3中的地址映射报头#0对应于SMBus 7位驱动器地址0x58或8位地址0xB0。

    如果EEPROM中的地址映射标头设置为0xFF,具有相应SMBus地址的DS80PCI102将从0xFF开始搜索EEPROM数据。 假定0xFF位置没有有效的EEPROM数据,则EEPROM将不会正确加载。

    如果这个解释不清楚,请告诉我。

    此致,

    Michael