This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09DPY - ESD电路保护

Guru**** 2524630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632079/tpd1e10b09dpy---esd-circuit-protection

主题中讨论的其他部件:TPD2E2U06

您好,

我的电路有一个USB 2.0 ,我正在使用 TPD1E10B09DPY进行ESD保护。 我不确定测试上述ESD二极管的实际过程。 另外,在安装此二极管后,如何确保PCB不受ESD的影响。 请建议一些步骤来测试二极管,然后在二极管出现图示后测试电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此设备不能用于USB 2.0 ,因为I/O电容过高,无法支持2.0 速度(480Mbps)。

    IEC 6.1万-4-2也是ESD标准,这里是TI关于如何测试ESD的应用说明。

    您也可以使用TPD2E2U06进行2.0 的保护。

    此致,

    Cameron