This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:关于自动协商

Guru**** 2582835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643252/dp83867e-about-auto-negotiation

部件号:DP8.3867万E

大家好,

我的客户正在进行评估。

我愿意合作,因为我想解决他们的问题。

连接TI的PHY-IC和另一制造商的PHY-IC时,需要很长的时间才能建立链路。

他们猜的原因如下。

由于PHY-IC无法将其解码为空闲信号,因此已重复自动协商。

当时,另一制造商的PHI-IC检测到RX符号错误。

是否有一个规范使DP8.3867万E在链路接通后立即改变怠速信号?

还有,你听说过这种现象吗?

此致,

Kenji /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji-san:

    我想提出一些后续问题。
    1.链路的启动时间是多长?
    2.他们是否测试了多个DP8.3867万E板?
    3.他们是否尝试将DP8.3867万E连接至另一个DP8.3867万E系统? 是否显示相同的问题?
    4.什么是链接合作伙伴? 客户是否尝试过不同的链接合作伙伴?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aniruddha-san,

    感谢您的尽早回复。
    我会确认。

    链接伙伴是Micrel的EVM (PHY-IC;KSZ 9031)。

    此致,

    Kenji