This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:软件包信息

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632563/tusb542-package-information

部件号:TUSB542

尊敬的团队:

我的客户需要低于红色圆圈的高度公差(0.4MAX)。  

您能帮您提供吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

       0.4 是最大值,包括所有生产变化。如果这是一个关键值,则客户必须在焊接过程中保持精确,以便焊盘可以获得良好的接触,而不会给设备增加不必要的高度。

    此致,

    迭戈。