This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:设备比较

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632883/tcan330g-device-comparison

部件号:TCAN330G
主题中讨论的其他部件:TCAN330

您好,

我想知道TCAN330和330克之间的区别是什么。

根据设备比较表,TCAN330的降速率为1Mbps,330g的降速率为5Mbps。

我能知道降额是什么意思吗? 是否为数据传输速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junghwa,您好!

    是的,这是数据传输速率。 很抱歉混淆了。

    最大