This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.363万:DP8.363万和DP8.364万之间的差异

Guru**** 2583675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643788/dp83630-difference-between-dp83630-and-dp83640

部件号:DP8.363万
主题中讨论的其他部件:DP8.364万

大家好,

我们的产品系列中有两个支持IEEE1588硬件时间戳的设备, DP8.363万和DP8.364万。

您能告诉我它们的特点有哪些不同吗?

我们现在应该推荐哪种设备?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takashi:

    DP8.363万是QFN封装(7 mm),DP8.364万是QFP封装(9x 9 mm)。 两台设备支持相同的功能,因此您可以根据客户的包装选项偏好推荐设备。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aniruddha-san,

    好的,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa