This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:需要TCA8418的驱动程序代码示例

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, TCA8418E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632652/tca8418-need-the-driver-code-examples-for-tca8418

部件号:TCA8418

大家好,

客户需要 TCA8418的驱动程序代码示例。

我们有这个吗?

我注意 到TCA8418E-EVM。 但它确实有代码示例。

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Mickey,

    对设备进行编程将在数据表的8.5 部分中讨论。
    很遗憾,我们没有此设备的驱动程序示例代码。

    抱歉,
    -Bobby