This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:I2C引脚公差

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640986/sn65dsi84-q1-tolerance-for-i2c-pins

部件号:SN65DSI84-Q1

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*如果未向SN65DSI84-Q1提供电源,但为I2C引脚应用了1.8V信号,是否存在器件受到损坏的可能性?

这是我的理解。

据数据表显示,我了解“SCL”的设备可能不会受到损坏。
1.绝对电压定义为固定电压(与Vcc无关)
2.「SCL」只有「I」(CMOS输入)功能。


但是,我不确定SDA。
因为此引脚具有I/O功能,并且输出被定义为"漏极开路"。

因此,我希望您确认上述情况。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们正在调查您的问题。 最终应用程序是什么?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

    感谢您的回复。

    >最终应用程序是什么?

    我不能告诉您E2E的详细信息,但我可以说这是用于导航系统。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryuuichi Machida

    SCL和SDA是故障安全的,这意味着这些引脚将在未应用芯片供电电压但在输入/输出引脚上应用电压时提供或接收有限的电流或无电流。

    根据数据表,SCL,SDA和EN的绝对最大额定值应为2.175 V

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joer-San,您好!

    感谢您的回复。
    >根据数据表,SCL,SDA和EN的绝对最大额定值应为2.175 V
    我想再确认一个。

    电流是否有限制?
    如果为"EN",可能会有小于2mA的电流流向此引脚。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryuuichi
    它支持高达30 μA
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joer-San,您好!

    感谢您的回复。

    >可支持高达30 μA
    我想这是从"输入故障保护漏电流"引用的

    我知道这只是漏电电流,当Vcc = 0V,Vcc (针脚)= 1.8V时。

    我要确认的是输入电流的容差,当Vcc = 0V,Vcc (针脚)= 1.8V时,设备不会受到损坏。

    如果我的猜测不正确,请更正我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida-San,

    您的装订正确。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joer-San,您好!

    感谢您的确认。

    您是否有以下答案?

    >我要确认的是输入电流的容差,当Vcc = 0V,Vcc (针脚)= 1.8V时,设备不会受到损坏。

    "30uA"只是漏电流,所以我也想请大家确认一下。

    巴西,