This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040:EEPROM编程命令行接口

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630162/tusb8040-eeprom-programming-command-line-interface

部件号:TUSB8040
主题中讨论的其他部件:TUSB8041

大家好,

我们在设计中使用TSUB8040,我需要一种方法来对EEPROM进行编程。  编程实用程序需要通过命令行或其他一些钩子访问,以便我可以自动编程。  

是否有命令行工具对 TSUB8040的EEPROM进行编程?  如果没有,我可以链接一个库来编写自己的命令行程序员?

谢谢!

Sheldon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon,您好!

    在评论您的问题之前,我想指出,TUSB8040不推荐用于新设计。 我们建议改用TUSB8041。

    遗憾的是,我们没有任何命令行实用程序可让您通过USB对外部EEPROM进行编程,也没有可用于开发此类实用程序的库。

    建议在将EEPROM编程器焊接在板上之前或在ICT期间焊接一次之前使用它。

    此致,
    豪尔赫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    这太糟糕了...感谢您提供的信息。 我必须找到另一种方法来解决这个问题。

    Sheldon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    是否可以获取UI编程器的源代码?  我们应该能够这样说,并制作自己的命令行编程工具。

    谢谢!

    Sheldon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通过电子邮件回复...