This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:交流耦合电容器额定值

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642937/ds90ub913a-q1-ac-coupling-capacitor-rating

部件号:DS90UB913A-Q1

大家好,

在DS90UB913A-Q1 EVM上,dout +时的交流耦合盖额定值为100V。

对于dout,通过0.047uF和50 Ω 终端的路径使用50V的0.047uF额定值。

请问,使用25V额定X7R电容器是否足以满足汽车摄像机应用中使用DS90UB913A-Q1的需要?  

使用100V和50V额定交流耦合电容器是否存在问题?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这取决于您的应用。  

    需要考虑的两个主要事项是:(1)同轴电压上的电源和(2)同轴电压上的电压瞬变。

    100nF电容器并非总是100nF,具体取决于施加到电容器上的电压。 施加的电压越高,有效电容越低。  

    请务必查看您的应用和电容器 直流偏置曲线,以确保FPD链路发射器电压不会产生不利影响。

    此致,

    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Charley:

    清楚地理解。 感谢您的回复。

    此致,