This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:有关图76的问题。 数据表中DRP应用程序中的TUSB422

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632844/tusb422-question-about-figure-76-tusb422-in-drp-application-in-datasheet

部件号:TUSB422

我正在使用TUSB422开发基于电池充电器的参考设计。  我对该图有以下问题:

1. 为什么在充电器的输入端使用FET?

2. 为什么要使用升压转换器?  要提供OTG增强功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

    1) DRP可以提供电源或接收电源,因此一次只能启用一个路径。

    2) VBAT通常为3.7V。  VBUS至少为5V (使用USB-PD时最高可达20V)。

    您可能需要与Steve Schnier交谈,他已经使用此部件开发了充电器和水槽。