This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:均衡器1级和2级值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646108/ds90ub954-q1-eq-stage-1-and-2-value

部件号:DS90UB954-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    添加第三个问题:

    3.表156 Aeq_status b[5:0]是什么意思?
    Aeq_Status是否显示总EQ dB值?

    谢谢你。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ting,

    eq由两个具有6位b[5:0]的阶段组成,一个是EQ stage1,另一个是EQ stage2,它包含在寄存器0xd4中。  您可以参阅下表。

    2.关于增益步长,大约为~1.8dB。 对于-21dB插入损耗,Aeq选择大约 在 11 到12之间,供您参考。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    感谢您的回复。 现在已经很清楚了。

    谢谢你。
    此致,