This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:快速配置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB954-Q1, USB2ANY, DS90UB953-Q1, DS90UB953-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632396/ds90ub954-q1-quick-configuration

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他部件:AlpUSB2ANYDS90UB953-Q1EVM

您好,

我们已使用DS90UB954-Q1安装了新的PCB,希望检查它是否工作正常。 是否有任何方法可以使用模拟Launchpad (ALP)软件配置DS90UB954-Q1芯片(没有相应的评估板)?

我们的设置是:DS90UB953 =>同轴电缆=> DS90UB954-Q1 => MIPI-CSI2 => Lattice FPGA

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    是的,您可以使用ALP通过I2C通过DS90UB954-Q1上的I2C引脚与DS90UB954-Q1进行通信。

    ALP支持几种方法来执行此操作,但如果您有USB2ANY,我建议您使用它。 如果您有USB2ANY,我建议 您参考 《DS90UB954-Q1 EVM用户指南  》和《DS90UB953-Q1 EVM用户指南》,因为它们提供了有关如何使用USB2ANY和ALP的附加指南。

    此致,

    Zoe Nuyens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    感谢您的回复。

    不,我没有USB2ANY。 而且,要想得到一个这样的文件似乎并不容易。

     是否可以使用DS90UB953-Q1EVM板与DS90UB954进行I2C通信? 在DS90UB953-Q1EVM用户指南中,我看到板上有I2C接头(SCL,SDA,GND)。

    此致

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    您可以使用953EVM与954进行通信,但有些寄存器只能在本地设置。

    由于您没有USB2ANY,我建议您购买 Aardvark ,它也适用于ALP。

    此致,

    佐伊