This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:用于Intel Titan Ridge Thunderbolt应用固件代码的TPS6.5983万B

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642250/tps65983b-tps65983b-for-intel-titan-ridge-thunderbolt-application-fw-code

部件号:TPS6.5983万B

你(们)好

我们正在TR对接电路上使用TPS6.5983万B芯片(Titan Ridge Thunderbolt应用)。

FW代码是否与AR坞站的TPS6.5983万A相同?(Alpine Ridge)

如果没有,请向我们提供已编译的软件。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ Cheng,

    我们正在调查您的需求,并将与我们的固件团队联系,并尽快回复您。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rahul。

    你好。 请帮助我们检查。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ,

    所有TPS6.5983万设计相关材料(包括TPS6.5983万B GUI工具和固件)都使用mySecureFolder进行分发。

    要访问此文件夹,您可以转至TPS6.5983万B TI.com产品文件夹www.ti.com/.../TPS6.5983万B ,并使用“特别注意”部分下的“Request_TPS6.5983万B”链接。 一旦收到请求,我们的团队将进行相应的审核并授予访问权限。

    此致,
    Atiq