This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261最新固件Linux加载工具

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632372/tusb9261-lastest-firmware-linux-loading-tool

主题中讨论的其他部件:TUSB9261

请您也可以向我发送固件Linux加载工具吗? 我们需要在  Linux (ARM)下将TUSB9261固件加载到闪存中。

Currentle使用 SDK AM335x-EVM-Linux-SDK-SDK-SDK- 03.03 .00.004 来构建软件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    您的问题已分配给相应的支持工程师。 我们将尽快回复。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francisco:

    我通过电子邮件向您发送了Linux烧录工具,所有操作系统的固件都相同,您可以在TUSB9261网页上找到它。

    www.ti.com/.../sllc416

    此致,
    Roberto。