This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:重置功能

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632613/ds80pci402-reset-function

部件号:DS80PCI402

您好,

DS80PCI402是否具有重置功能? 它似乎不存在。 当我们觉得DS80PCI402工作不正常时,我们应该怎么做?

重新写入所有寄存器设置,如果它未修复,则尝试重新引导系统?

我不确定是否会发生这种情况,但想知道是否会发生这种情况。

此致,

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,渡边山,

    有两种方法可以"重置"设备,使其重新启动并使用默认设置:

    1.硬件重置:关闭设备电源,然后重新启动。 请注意,这与将PRSNT#引脚捆高不同。

    2.软件重置:假定您有软件访问权限,请写入以下寄存器:

    REG 0x06 = 0x18 //启用寄存器写入访问
    reg 0x07[6]= 1'b //将所有寄存器值重置为默认值。 此位将在写入后自动清除。

    谢谢!

    Michael