This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0427万:Tida-0.0427万

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643065/tida-00427-tida-00427

部件号:Tida-0.0427万
主题中讨论的其他部件: DS280BR810

您好,

我想问 一下,TIDA-0.0427万 2端口100GbE/40GbE/10GbE QSFP28信号调节器PCB是否可作为评估板或样品购买。

我们想检查 DS280BR810是否增强了应用程序的链接。 如果是这样,我们会将其集成到我们的设计中。  

我还想问 一下DS280BR810是否 与Omni-Path 通信架构兼容。

此致,
Kostas Papouis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kostas。 您是否能够提供您的工作电子邮件地址? 我们的市场营销团队可以直接向您发送有关此请求的消息。 简短的回答是,我们通常不会为TI参考设计保留电路板库存。 但我们的营销团队可能会为您批准特殊订单。

    真诚地,

    Rodrigo Natal
    HSSC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrico,

    当然。 我的电子邮件是kostas.papouis@iceotope.com

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Kostas。 我们将与您跟进