This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:DS100BR111这些中继器是否会作为链路协商的一部分主动运行? 还是在链路的两个端点之间被动运行?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632780/ds100br111-ds100br111-will-these-repeaters-function-actively-as-a-part-of-the-link-negotiation-or-will-it-passively-function-between-the-two-endpoints-of-the-link

部件号:DS100BR111

DS100BR111SQ/NOPB组件用于 我们正在 设计的10 GB 以太网接口。

我想知道中继器将如何参与所建立链路的自动协商过程。

 

这些中继器是否会作为链路协商的一部分主动运行? 还是在链路的两个端点之间被动运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivano:

    这些设备将在自动协商期间被动工作。 如果必须支持链路培训,请将DS100BR111设置为在10G-KR模式下运行。

    谢谢!

    Michael