This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:在DP/HDMI双模式显示源上使用TDP158至HDMI转接驱动器。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TPD8S009, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632227/tdp158-use-tdp158-to-hdmi-redriver-on-dp-hdmi-dual-mode-display-source

部件号:TDP158
主题中讨论的其他部件: TPD8S009TPD4E02B04

你(们)好

我想将TDP158用作HDMI转接驱动器。

在我要使用的针脚上,DP和HDMI共享相同的接口针脚组。

根据产品设计指南,它需要串联交流电容器并下拉至符合HDMI标准(请参见图1)

图1>

因此,我将TDP158放在下拉式和串联电阻器(2.0 的)旁边,使其与HDMI兼容。 (如图2所示)

但我不确定是否正常。

TDP158数据表显示,它是传输至TMDS的电平转换器重驱动器交流耦合HDMI信号。

如果这种情况与Jetson TX2类似,则不需要下拉和电阻器。

TDP158数据表(图3)显示,它在源侧使用串联电容器,但我不确定是否可以使用下拉和串联电阻。

<图2>

图3>

<问题>

1.我应该在TDP158的源侧使用下拉式串联电阻器,还是只使用电容器?

2.是否可以在没有EMI/ESD元件的情况下将TDP158的散热器侧直接连接至HDMI连接器?

谢谢。

Sujin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nam

    如您在功能部分所见,此设备可与交流耦合TMDS或DP++(这意味着此设备可处理交流耦合TMDS和DP)配合HDMI 2.0 使用。 然后,如果您从GPU (Jetson)获得直流耦合TMDS信号,则您需要交流电帽(如您在我们数据表中的帖子中所显示的数字),而通过这一个,您将获得交流耦合TMDS。
    1.-因此,您的第一个问题的答案是,我们的器件和串联电阻器都不需要下拉。
    2.-您可以直接连接到散热器(您可以检查我们的数据表上的ESD参数),对于EMI,为了帮助降低系统中的整体EMI,VCC和VDD去耦帽需要尽可能靠近引脚。 您可以考虑的另一件事是至少使用四层堆栈来完成低EMI PCB设计。
    另一方面,如果您想要获得额外的保护,您可以使用我们的TPD8S009 www.ti.com/.../technicaldocuments, 它是针对DisplayPort和HDMI的ESD保护,也可以使用通用模式扼流圈来保护EMI。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nam

    作为注释,对于HDMI 2.0 ,TVS二极管推荐的解决方案是TPD4E02B04。

    此致
    弗朗西斯科