This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M047:数据表不能给出RL的最小典型值最大值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047, DS91M047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643230/ds91m047-datasheet-doesn-t-give-min-typ-max-value-for-rl

部件号:DS91M047
主题中讨论的其他部件:SN65MLVD047

我目前正在比较DS91M047和SN65MLVD047。 SN65MLVD047显示RL的负载为30至55欧姆(最小/最大)。 DS91M047的数据表仅显示50欧姆时的特性,无最小/最大负载值。有人知道负载范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    请参见图12。 数据表第10页上的驱动器输出信号幅值作为电阻负载的函数。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dennis,我错过了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    您能否告诉我们您为何要查找最小/最大RL? 这是关于系统限制还是其他问题? 您是否有可以与我们分享的结构图?

    Dennis