This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:最大输出电流对工作有何影响?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632459/am26c31-how-affects-working-with-the-max-output-current

部件号:AM26C31

数据表显示建议的电流输出为20mA,但如果您使用100欧姆电阻端接器,则输出电流为50mA (使用+/- 5V)。 每个通道的最大输出电流为37.5mA,因此差动电压低于预期值。

这种工作条件是否会影响驾驶员的耐用性? 它在每个通道中使用37.5mA输出,而不是数据表建议的20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电流略高于20 mA时工作不是问题。 之所以将20 mA列为推荐输出电流,是因为这是输出电压水平特征的测试条件。 超过此电平只会导致输出差分电压幅度降低。 但是,您应注意不要超过150 mA的绝对最大输出电流。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    组件在每个通道37.5mA的输出电流下工作(4 x 37.5 mA = 150 mA)。 正如您所说,该组件使用较低的输出差动电压幅度工作;因为这不能超过150mA的绝对最大输出电流。

    我在相同的工作条件下使用四个通道,因此组件在150mA的最大输出电流下工作。 当组件在通道中达到37.5mA的输出电流时,它不能超过此值,并且它会产生差动电压降低。 它运行良好,但我想知道这种工作条件是否会影响驾驶员的耐用性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下操作不会影响驾驶员的耐久性。

    此致,
    最大