This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:无通道

Guru**** 2537030 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641471/tcan332-chokeless

部件号:TCAN332
主题中讨论的其他部件: TCAN1051

您好,先生  

请问,TCAN33x支持无阻塞?

或  

哪一个TCAN系列支持无扼阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,

    CAN收发器和通信正常工作不需要扼流圈,它只能帮助处理由于电源或CAN收发器系统中的某些其他电路而可能在总线上出现的任何高频噪音。

    一般而言,我们的所有收发器都支持传统CAN和CANFD的无扼点操作。 使用带有CANFD的扼流圈对于电磁辐射进行认证非常有帮助,但CANFD仍然可以在我们所有设备上正常运行,没有阻流器。

    如果您对CAN有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric

    很抱歉,我有点困惑
    我看到TI的白皮书显示,TCAN1042可以通过EMI测试,而无需输出公共扼流圈
    您是否意味着所有TI CAN收发器都包括NXP,可以通过EMI测试而不使用输出公共扼流圈?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    扼流圈有助于消除总线上的高频噪音,它们不是操作所必需的。 无Chokeless意味着收发器可以通过主要OEM EMI规范,无需共模扼流圈。

    TCAN1042/TCAN1051通过1051通过了主要OEM的EMI测试,没有阻气门,因此无阻气门。 在这方面,TCAN332不是没有窒息能力的。


    一个问题,“TI CAN收发器包括NXP”是什么意思?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,

    请注意我上一篇文章中的更正。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric

    抱歉

    我看到了下面的视频,TCAN33x可以做同样的事情吗?
    www.youtube.com/watch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,

    不能,我们没有数据支持TCAN33x可以使用共模扼流圈通过辐射测试。 某些测量可能在下周进行,但之前我们必须使用TCAN33x的共模扼流圈才能达到合格的排放水平。

    此致,