This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:如果从地址与主机地址相同,如何解决PCA9548A的问题?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632628/pca9548a-if-the-slave-address-is-the-same-as-the-host-address-how-to-solve-the-issue-for-pca9548a

部件号:PCA9548A

大家好,

客户使用PCA9548A作为 MCU扩展I/O端口。  

如果PCA9548A的主机地址为000 (A2 A1 A0),而I2C0总线下的从属地址也为000。

然后,客户需要 与从属服务器进行面谈,以确保地址在I2C0总线下为000 (如附件)。

即客户需要与从属设备1进行面谈,其地址也是000。

这可能 是采访 了PCA9548A 主机地址000,如何 采访 从属设备1?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    PCA9548A可以有8个地址中的1个,如数据表的表1所示,我在下面附上了。

    假设从属设备具有上述地址之一,例如十六进制0x70,则必须通过更改三个地址针脚中的一个来更改PCA9548A的地址。  我们可以将A0引脚硬接线至Vcc,A1和A2引脚GO GND ,然后PCA9548A的地址将为0x71。  在I2C中,总线上的所有设备都必须具有唯一的地址,否则将会产生冲突。  您了解吗?  如果您有疑问,请告诉我。

    Francis Houde