This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS232接口

Guru**** 2463060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632602/rs232-interface

我可以将一个RS232输出信号拆分为两个信号吗? [重复]

我要将数据从一个RS232发送到两个不同的RS232电平吗?

我想将数据从两个RS232电平恢复到一个RS 232吗?

如果不使用控制器,是否可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RS-232是一种电气规格。 您是否有使用RS-232电压电平的信号,或者是否有逻辑(TTL或CMOS)信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在使用RS-232电压级别
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么标签中有"RS-485"? “两个不同的RS-232电平”是否实际上意味着差分RS-485信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其实这是我的要求
    1.一台PC发送数据,然后拆分为两台PC,如B和C
    两台B PC和C PC将数据发送到第一台PC?
    如何实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    B和C同时发送数据时会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    B和C在数据将被折叠时发送数据,这就是为什么我要保持一些延迟? 如何保持延时? 我是不是对?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有理解协议的软件,就不可能实现这种延迟。