This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:仅使用端口A或端口B时是否可使用DP8.3849万?

Guru**** 2540310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642163/dp83849i-is-dp83849-available-for-just-using-port-a-or-portb

部件号:DP8.3849万I

 同时使用Porta和PortB,DP8.3849万工作正常。

但是,仅 使用端口A或端口B,PHY就无法正常工作。

我想知道原因,是否欢迎提出任何建议?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    您能否提供有关PHY无法正常工作,它是否未通电或未连接的更多详细信息? 您是否可以分享原理图?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII,
    我是以太网设备的新用户。 我的目标是形成菊花链式网络,在这种网络中,我需要具有两个PHY端口A和端口B的以太网设备。我的系统包含一个主系统微控制器MSP430F6。 无论我在Porta上接收到什么数据,都必须与MSP430F6提供的其他数据一起在PORTB上共享。
    请为我推荐适合我的应用的设备。

    谢谢!
    普拉富拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prafulla,

    这看起来像是一个单独的查询。 您是否可以将此作为新问题发布,以便更好地了解它?

    此致,
    Aniruddha