This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最大充电电流1.2V/1.2V模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631973/maximum-charging-current-of-1-2v-1-2v-mode

主题中讨论的其他部件:TPS2549

您好,

您能告诉我1.2V/1.2V模式的最大充电电流吗?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,您好!

    感谢您的提问,但我不确定您指的是哪一部分。 设备的部件号是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aramis San,

    感谢您的回复。

    很抱歉,我的问题不确定。

    我想知道USB设备端的1.2V/1.2V规格。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ-san,您好!

    您的问题所指的部件号是不是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis San,

    我知道它不依赖于设备。

    我想知道三星在1.2V/1.2V模式下的指定电流值。

    TPS2549的数据表中提到了2A。

    是否指定了此值?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.2V/1.2V是Samsung 10W充电协议。 这意味着主机USB可为设备提供最大2A电流。