This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:支持MIPI RAW20

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642967/ds90ub953-q1-mipi-raw20-support

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

我们是否可以将DS90UB953-Q1和954-Q1用于MIPI RAW20格式?
有类似的帖子,但回复是脱机完成的。

像素:1.3Mpix (1344 * 968)
帧速率:30fps
格式:RAW20.
Mbps/通道:750Mbps

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,DS90UB953-Q1将支持RAW20格式。 953将在收到时通过mipi数据包,只要数据速率和吞吐量在953的能力范围内,并且解串行器可以支持任何类型的格式。