This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:以太网重置无MDIO响应

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630224/tlk105l-ethernet-reset-no-mdio-response

部件号:TLK105L
主题中讨论的其他部件:TLK105

tlk105.

客户:

 

目前,在我们的设计中,我们将重置拉低,直到启动加载程序在通电后立即释放它。  然后在通电604ms后,启动加载器将在502uS下拉复位低。  复位开始时,配置时钟并输出(50MHz)。  21US重置上升边缘后,引导加载程序开始与phy通信,但没有任何响应。

 

我有几个问题:

在重置后,phy地址何时计时?

我是否需要在开机时让重置值高,或者在开机时让其保持重置,直到我需要使用phy?

 

e2e.ti.com/.../Eth0ResetNoMDIOResponse.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    感谢您使用TI论坛,我们将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    PHY地址在复位释放和作为输出的双功能引脚转换之间采样。 我们有此编号用于POR,但不用于硬件重置。 我们能否与客户核实为何选择21us,以及它是否灵活?

    此致,

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,
    感谢您的快速响应。

    21US是无故选择的。 您推荐什么?

    谢谢!
    道格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    请给我一些时间来检查是否可以获取此数据。 我应该在下周得到答复。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    遗憾的是,我们目前没有此数据。 您是否可以尝试将等待时间增加到5毫秒并重复实验? 等待时间是否有上限? 21US过低,无法在硬件重置后启动MDIO操作。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    通过增加复位后的延迟,注册访问问题似乎已得到解决。 另一个调试工作可以通过电子邮件继续。 请单击下面的按钮,验证是否已解决与此线程相关的问题。 这将帮助我们关闭线程。

    此致,
    Aniruddha