This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:DS100MB201与DS125MB203的区别是什么? DS125MB203支持哪种速度?

Guru**** 2586495 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, DS100MB201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/645918/ds125mb203-what-s-the-difference-between-the-ds100mb201-ds125mb203-for-the-ds125mb203-which-speed-can-it-support

部件号:DS125MB203
主题中讨论的其他部件: DS100MB201

大家好,

我的客户正在寻找miniSAS MUX,我们拥有DS125MB203和DS100MB201。 它们之间有什么区别?

203可以支持哪种速度? 它说12.5G和6G,为什么? 如果你有其他的建议,也可以。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    DS100MB201的设计较旧。  对于6 Gbps以上的设计,我建议使用较新的DS125MB203。

    由于信号检测电路中存在带宽限制,DS125MB203在SAS3上有一些限制。 因此,数据表将SAS/SATA应用程序限制为SAS2或SATA3速度(6 Gbps)。

    此致,

    李