This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:关于DS110DX410

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641500/ds110df410-about-ds110dx410

部件号:DS110DF410
主题中讨论的其他部件:DS110DX410

您好,

我想了解一下DS110DX410。 我们的客户正在使用DX410。 那么,DX410是否有信号检测指示器寄存器?

最好的帝王

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    寄存器位0x01[0]被定义为信号丢失指示器,一旦获取信号然后丢失,就会设置它。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee - San,

    感谢您的回答。 还有一点,0x2F[0]:启动CTLE适配器是否具有与0x24[2]:启动DFE适配器类似的自清除功能?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki-San,

    很抱歉耽误你的假期。  是寄存器0x2F也是自清除。

    此致,