This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:FC_GPIO _EN[1:0]

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630292/ds90ub953-q1-fc_gpio_en-1-0

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

大家好,

我的客户正在使用DS90UB954-Q1评估DS90UB953-Q1,并询问以下问题。
 客户 应在什么情况下启用转发通道GPIO以设置FC_GPIO _EN[1:0]?
我无法从数据表中找到它。



此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    此寄存器通常用于从序列化器向反序列化器提供中断。 例如,您可以配置其中一个GPIO以提供成像仪的状态(开/关)。

    此致,
    Mandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandeep-San,

    感谢您的信赖。
    DS90UB953-Q1有四个GPIO,分别是GPIO _0和GPIO _3,因此以下分配 是否正确?
    ----------------------------------
    00:GPIO已禁用 =>无GPIO作为转发信道
    01:一个GPIO         => GPIO _0作为转发通道
    10:两个GPIO       => GPIO _0和GPIO _1用作转发通道
    11:四个GPIO       =>所有GPIO (GPIO _0至GPIO _3)作为转发通道
    ----------------------------------

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    您可以根据需要使用DS90UB953-Q1上的寄存器0x0E[3:0]设置GPIO。 然后,可以通过DS90UB954-Q1上的寄存器0xDC读取GPIO的状态。

    如果您希望读取DS90UB954-Q1的GPIO上的状态,则配置0x0F-0x16。

    此外 ,确保在DS90UB954-Q1的0x4C中选择了正确的端口。

    此致,

    Mandeep