This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416:任何将P0-P17最小化的方法?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/644365/tca6416-any-method-to-inialize-the-p0-p17

部件号:TCA6416

团队

是否有方法在粉末打开后将P0-P17最小化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Danny:

    您使用的是TCA6416还是TCA6416A?  使用TCA6416A是因为非A版本是NRND。  

    我不知道你的问题。  在向E2E发布问题时,您确实应该尽量做到具体。

    我相信您是在询问TCA6416A开机后的默认状态。  这在第21页的数据表中有介绍,请参阅以下内容:

    一般而言,您需要将输出端口和极性寄存器配置为所需状态,然后写入配置寄存器以实现所需的端口配置。  

    Francis Houde