This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI是否有可与30 fps的4K传感器配合使用的SerDes?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632314/does-ti-has-serdes-which-can-work-with-4k-sensors-at-30-fps

主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1DS90UB953-Q1

尊敬的先生/女士:

我是否可以检查TI是否有任何确认可以在30 fps下使用4K图像传感器(MIPI接口)的Serdes?

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    FPD-Link III DS90UB953-Q1串行器与DS90UB954-Q1解串器配对时,可支持2MP/60fps和4MP/30fps摄像机以及卫星雷达和TOF和LIDAR等其他传感器。 接收数据并将其聚合到符合MIPI CSI-2的输出中,以便与下游处理器互连。

    有关详细信息,请参阅TI网站上的产品页面:
    www.ti.com/.../DS90UB953-Q1
    www.ti.com/.../DS90UB954-Q1