This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:电源序列

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/645329/tca6408a-power-sequence

部件号:TCA6408A

您好,

由于系统电源顺序要求,I2C上拉 导轨在 VCCI和VCCP通电之前通电。
这意味着SDA和SCL电压高于VCCI/VCCP。
从数据表输入/输出夹电流允许高达20mA。

因此,如果SDA/SCL电流限制在20mA以下,是否允许这种情况?

Regars,
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Oba:
    上拉电阻应参考VCCI,为什么不是? 一般而言,您希望通过上拉电阻将SDA和SCL线路保持在已知状态,因为引脚被视为输入,因此一般规则是不让CMOS输入浮动,否则您可能会通过电流发射。

    当VCCP = 0伏时,零件处于重置状态。 这意味着SDA/SCL应该为高z 您还有一个上拉电阻器,用于限制SDA/SCL线路中的电流。 这应将电流保持在允许的最大电流以下。
    Francis Houde