This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/SN65DSI83:SN65DSI83 LVDS差分输出电压可以't修改

Guru**** 1963975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632312/starterware-sn65dsi83-sn65dsi83-lvds-differential-output-voltage-can-t-modify

部件号:SN65DSI83

工具/软件:Starterware

尊敬的所有人:

  我的客户XY-Auto将SI65DSI83用于MIPI至LVDS。客户想要修改差分 输出电压。  

 我们 设置了寄存器 0x19,但 输出电压不变,是否需要设置任何寄存器? 请帮助! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此线程移至消费者和计算论坛以获得帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LVDS输出有多个设置。 可使用[型号选择器]选择每个设置,如下所示。 典型的模拟工具允许用户选择使用GUI。 如果您的模拟器没有此功能,您可以注释出您要使用的模型之前的模型。 默认情况下,仿真工具将在[Model Selector (型号选择器)]之后选取第一个模型。

    希望这有所帮助。

    此致,

    Eric Kim (ODT)

      e2e.ti.com/.../capture1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加正确的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户383.0479万,

    配置CHA_LVDS_VOD_Swing (19.3 :3)文件应足以根据所选的近端终端(0x1A-1 CHA_LVDS_TERM)选择差分输出电压。 您也可以尝试将此差分端接从其默认值更改为100欧姆。

    此致
x 出现错误。请重试或与管理员联系。