This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:均衡器增益设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641735/ds64br401-eq-gain-setting

部件号:DS64BR401

大家好,

请允许我询问您有关DS64BR401 EQ增益设置的信息。

数据表中有一个增益表,但是该表根据"GST"寄存器设置分开。

在Pin模式下使用时,我们是否可以忽略此GST寄存器设置?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    此设备是传统中继器,因此我们需要一些时间来参考我们的设计文档。 我们将在美国感恩节假期结束后的11月27日之前回复您。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,

    是的,使用PIN模式进行配置时,可以忽略EQ寄存器设置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee-san,

    感谢您的支持!

    此致,
    KAWAI