This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:DEM增益设置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641733/ds64br401-dem-gain-settings

部件号:DS64BR401

大家好,

请允许我询问您有关DS64BR401 EQ DEM增益设置的信息。

默认情况下,DEM寄存器设置为0x03,但是,DEM增益未在描述列中列出。 默认寄存器值的DEM增益是多少?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    此设备是传统中继器,因此我们需要一些时间来参考我们的设计文档。 我们将在美国感恩节假期结束后的11月27日之前回复您。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    使用SMBus编程配置时,默认设置0x03应提供~-3.5dB去重。

     表中突出显示的值往往会提供最佳结果。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee-san,

    感谢您的确认和建议。

    此致,
    KAWAI