This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万EVM:EVM配置为PD源

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641384/tps65983evm-evm-configuration-as-pd-source

部件号:TPS6.5983万EVM

您好,

我们制造的主板具有TPS6.5981万 PD控制器。 启动后,我已将 5V/2A接收 器应用程序映像闪存至TPS6.5981万 SPI启动存储器。 为了测试其与PD源设备的兼容性,我已尝试将 TPS6.5983万 EVM用作电源,详情如下,供您了解。

1.在EVM中使用5V/2A源PDO刷新TI参考下行面向端口图像。

  VIN_3V3提供3.3V电源,用于 TPS6.5983万工作。 在PPHV路径上提供5V/2A电源。

3. TI EVM和我们的电路板通过C型到C型电缆连接。

预期的行为是TI TPS6.5983万 EVM应与我们的电路板和电源5V/2A (来自 PPHV)建立PD合同。 但是,我们的主板仍然没有电源。 我们注意到 ,在 TI EVM上PPHV不会通过VBUS。 我不确定我是否缺少任何软件配置或正确的硬件设置。

 

您能否帮助我们详细配置 TPS6.5983万 EVM作为PD源设备?

此致,

Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikandan,

    让我们看看我们是否可以帮助您解决此问题。 首先,您是否正在尝试 构建Thunderbolt应用程序?

    我要请您尝试以下几项操作:

    1)您是否可以尝试使用19.5 -20V笔记本电脑充电器为两个主板通电,以查看问题是否消失。

    2)如果上述操作无法解决问题,请尝试使用原始启动代码重新刷新TPS6.5981万。 要重新刷新原始启动代码,请单击“Device”==>“Re-Flash EVM Firmware (Recovery)"(重新刷新EVM固件[恢复])

    我希望这能帮助你:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aramis,

    我不打算构建Thunderbolt设备。 实际上,我的最终客户获得TPS6.5983万EVM以构建简单的USB-C器件(无备用模式功能)。 在后期设计阶段,我们迁移到TPS6.5981万。 但是,我有TPS6.5983万EVM将其用作PD源,并使TPS6.5981万器件成为PD接收器。

    Response-1:由19-20V笔记本电脑适配器供电。 在EVM上,PPHV不会通过VBUS。

    响应-2:实际上,我正在使用Total Phase Cheetah SPI Host Adapter刷新应用程序固件,我在另一个关于此过程的查询中发布了该适配器。
    e2e.ti.com/.../64.1337万

    请您支持在此处进一步调试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikandan,

    感谢您的回答。 我们不建议将TPS6.5983万器件用于非Thunderbolt产品。 我建议使用TPS6.5981万,'82或'86。 此外,我们建议您使用FTDI板来刷新固件,而不是使用Total Phase Cheetah SPI主机适配器。 请按照以下网址中的《TPS6598x应用定制工具用户指南》操作: http://www.ti.com/lit/ug/slvuar8a/slvuar8a.pdf 。  TPS6.5981万EVM应随 附FTDI板和器件,它具有B型微型端口,以便于刷新。请告诉我,您是否能够使用FTDI板方法刷新固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,
    好的,我已经订购了TPS6.5981万EVM以进行检查。 课后考核会让您知道。

    此外,是否可以使用TI FTDI板刷新TP6.5981万制作板?

    同时,我在下面附上了我的自定义应用程序项目文件。 您能否使用 TI应用定制器工具加载此项目并将其闪存至TPS6.5981万EVM? 接下来, 从SPI闪存回读并共享  .bin文件。  我可以将该.bin文件加载到TPS6.5981万闪存中并验证其功能。

    e2e.ti.com/.../1070.TPS65981-HD3SS460-UFP-Only-20171121.pjt</s>6.5981万 2017.1121万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikandan,

    这是一个好问题。 使用TI FTDI板刷新'81绝对是可能的。 该EVM板与FTDI芯片和'81器件一起使用。 无需拆分主板。 只需将微型B电缆插入主板并连接到您的计算机。 使用GUI,您可以刷新'81设备。

    关于你的第二个问题,我看到这也发布在这里: https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/641337。64.1337万。 我的同事 应该能够尽快回复。 感谢您使用TI产品进行设计:-)