This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:关于DS90UB964设置

Guru**** 2578965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639839/ds90ub964-q1-about-ds90ub964-setting

部件号:DS90UB964-Q1

尊敬的支持团队:

客户正在使用SNLU177的P22设置DS90UB964,唯一的方法是将0x6D设置为STP模式,而不是同轴电缆,因为它们使用STP电缆。 根据用户指南, 读取0x5B寄存器将获得远程串行器ID, 但他们没有得到它。 也就是说,这意味着远程串行器ID适配器失败。

他们能否按照用户指南设置reg?  如果否,是否需要设置其他注册? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮您回答问题吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera,
    这是关于I2C访问问题,您可以查看I2C设置问题的在线视频培训。要访问基于UB964的串行器,您应该先设置通道,寄存器0x4c。它有一个UB964 d/s的寄存器地图,您也可以参考它,谢谢。

    此致,
    Steven