This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:RJ45代替FPD Link III

Guru**** 2580545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642948/ds90ub927q-q1-rj45-as-replacement-for-fpd-link-iii

部件号:DS90UB927Q-Q1

您好,

我的客户正在通过FPD链路III将927QEVM视频信号传输至928QEVM (请参见附件)

他们打算使用RJ45连接器将输出+/输出 信号从串行器轻接至解串行器。  

请告知是否可行,是否有任何副作用?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不建议使用RJ45进行高速信号传输。
    对于UB926和UB928之间的电缆,它要求使用S21,S11参数。否则,由于丢失和反射,链路不容易创建。

    此致,
    Steven