This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB 2的印刷电路板单端阻抗。 0数据差分对(D+ D-)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643211/tusb4020bi-pcb-single-ended-impedance-of-usb-2-0-data-differential-pair-d-d-

部件号:TUSB4020BI

USB 2.0 数据差分对(D+ D-)的印刷电路板单端阻抗为65欧姆,差分阻抗为90欧姆。

这是否正常?  

如果不正常,我们可以预期会出现什么症状?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Olan:

    如果D+和D-中的奇数/单端阻抗均为65欧姆,则差分阻抗应为130欧姆。

    阻抗不匹配会在HS差分通道上产生反射。

    根据2.0 的S u量规范,每个输出/驱动器的阻抗必须为45 Ω±10 %。

    此致,
    豪尔赫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,
    感谢您花时间回答我的问题。
    请您评论USB.org问题和解答,第6项:
    www.usb.org/.../usbfaq

    奥兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olan,

    该注释可能是指共模阻抗,而不是奇数阻抗。

    我建议坚持使用USB规格。 查看USB 2.0 规范的7.1 部分。

    此致,
    豪尔赫