This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:使用USBHSET测试软件进行信号质量测试

Guru**** 2579895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642503/tusb4041i-signal-quality-testing-using-usbhset-test-software

部件号:TUSB4041I

大家好,我已成功测试了集线器上游端口的高速信号质量(HS-SQ),方法是为从USB.org网站收集的EHCI软件启用使用USBHSET版本1.3 .2.0 的test_packet。 我尚未成功启动集线器下游端口的test_package。 我假设在下行端口1-4上启用TUSB4041i设备支持测试模式。 请说明如何使用USBHSET软件启用下游端口的测试模式。  

Mikael Grönhage此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用TDSUSBF USB 2.0 合规测试固定装置和Tektronix示波器DPO7354 3.5GHz带和差分探头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     选择端口控制下的test_packet并设置端口号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。 我测试了您的建议,但没有成功。  

    1) TUSB4041i是否支持集线器下行端口上的test_packet,即集线器中继器在重复下行流量时正确传输的能力?

    2)为什么选择端口控制下的端口1,您的下行设备似乎连接到端口3?

    3)在文档"USB-IF USB 2.0 电气合规性测试规范"版本1.06 2016年11月测试下游端口(HUB)章节4.1。2:

      a)使用HSET (或XHSET),将端口置于测试模式test_force_enable下进行测试。

      b)使用测试模式test_packet从上游源(主机)生成测试数据包。

      c)在高速示波器上捕获波形

      d)分析波形以获取下游信号。  

    /Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mikael:

    抱歉,我的屏幕截图只是为了显示实用程序窗口。 当您在"Hub Selection"(集线器选择)窗口中选择集线器时,您不会看到任何连接的下游设备(除非您有永久连接的设备)。 您不需要选择集线器命令,在"端口控制"下选择集线器时,集线器将在所选下游端口上生成自己的测试数据包。 对于正常的下行信号质量测试,您不想使用重复的测试数据包。

    查看本文档中的“High Speed Signal Quality - Downstream (高速信号质量-下游)”: danahertm.app.box.com/.../hvc61sr4swcqlmm7t4wo

    对于逐步说明,它们适用于Tek示波器,但也适用于其他示波器。

    此致,
    JMMN