This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Alp:Alp.

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641360/alp-alp

部件号:Alp.
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

 您好,

在ALP上使用正确的配置文件添加ds90ub953/954评估套件后,ALP软件挂起。

关闭/退出ALP并重新启动ALP后,将出现附加的错误消息,ALP将自行退出而不启动。 (单击上面的"确定"消息后)

这种情况会反复出现,卸载->重新安装ALP也不会有任何帮助。

有什么办法解决这个问题?

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您在主板上使用哪种I2C电压?
    您在何处以及如何将配置文件添加到ALP?
    如果您转到该日志文件,您最后看到的消息是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这是日志文件:

    回溯(最近的调用最后):

    文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \Analog Launchpad 1.56 v.0010\Utils.py",第55行,位于OnToolClick中
    alpHyperlinkHandlers[name]()
    文件"MainGUI.py",第757行,位于OnUSB2ANYAardvarkSetupClick中
    文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \Analog Launchpad 1.56 v.0010\DemoSetupGUI.py",第103行,位于___初始_
    如果hasattr (s.alpBoards[index],'USB2ANY'):
    IndexError:列表索引超出范围
    回溯(最近的调用最后):
    文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \Analog Launchpad 1.56 v.0010\Utils.py",第55行,位于OnToolClick中
    alpHyperlinkHandlers[name]()
    文件"MainGUI.py",第757行,位于OnUSB2ANYAardvarkSetupClick中
    文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \Analog Launchpad 1.56 v.0010\DemoSetupGUI.py",第103行,位于___初始_
    如果hasattr (s.alpBoards[index],'USB2ANY'):
    IndexError:列表索引超出范围
    回溯(最近的调用最后):
    文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \Analog Launchpad 1.56 v.0010\Utils.py",第55行,位于OnToolClick中
    alpHyperlinkHandlers[name]()
    文件"MainGUI.py",第879行,位于OnLPTClick中
    文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \Analog Launchpad 1.56 v.0010\LPTGUI.py",第48行,位于__init__中
    如果MAP和0x01:
    UnboundLocalError:局部变量'map'在赋值前被引用

    95.3954万个配置文件与其他设备配置文件一起添加到launchpad文件夹->配置文件中。

    跳线位于953和954评估板上的默认位置。

    在添加95.3954万个轮廓之前,启动板已经正常启动,但在添加95.3954万个轮廓之后,ALP的反应变得迟缓,然后长时间挂起,没有反应。 强制关闭ALP并重新启动后,将出现错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,如果有任何线索或见解可以解决这个问题,我将不胜感激...再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    尝试在管理模式下启动ALP。

    同时确保您只使用一个USB2ANY,即dungle或板载芯片。