This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:D±输出电压的变化(按VIN)

Guru**** 2965830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631940/tps2513a-q1-variation-of-d-output-voltage-by-vin

部件号:TPS2513A-Q1

您好,

我的客户在握手过程中,车辆标识代码(VIN)显示D±输出电压的变化。

e2e.ti.com/.../DP-DM-variation-by-VIN.xlsx

是否可以填空附加文件?

同样也没有问题的类似数据。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,您好!

    感谢您使用我们的零件。 不幸的是,D+/-电压仅在输入电压= 5V时才得到规范和保证。 我希望这能帮助你:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aramis San,

    感谢您的回复。
    我知道这个。
    我想知道实际值。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅我们的数据表,我们在数据表中有最小典型值和最大值。
    www.ti.com/.../tps2513a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sun-San,

    数据表的值仅为VIN=5V。
    我想知道值VIN=~5.35V供我们参考。

    请参阅随附的xls文件。

    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ-san,您好!

    很遗憾,我们没有此数据。 数据表显示VIN =5V时的保证规格。 我希望这对您有所帮助,再次感谢您在设计中选择我们的零件:-)